Verbindungspositionen (werkseitige Vormontage) Schaltbild für 2- bis 4-polige Schalter Die jeweilige Polanzahl ist von den Produkteigenschaften abhängig.
Markierung
Winkelstellung des Schalters
Schaltprogramm Schaltbild für 2- bis 4-polige Schalter Die jeweilige Polanzahl ist von den Produkteigenschaften abhängig.
Konventionen für die Schaltprogrammdarstellung
Kontakt geschlossen
Kontakt geschlossen in 2 Positionen und gehalten zwischen den 2 Position
Versiegelte Baugruppe zur autom. aufrechterhaltene Steuerung
Überlappende Kontakte
Federrückstellposition: Bei einem Schaltwinkel von 90° erfolgt eine Federrückstellung von mehr als 30° hinter die letzte Position (für maximal 3 gleichzeitige Kontakte). Beispiel:
|