Positions des liaisons (montées en usine) Schéma pour commutateurs 1 à 4 pôles Sélectionnez le nombre de pôles en fonction des caractéristiques du produit
Marquage
Position angulaire du commutateur
Programme de commutation
Convention utilisée pour la représentation du programme de commutation
Contact fermé
Contact fermé dans 2 positions et maintenu entre ces 2 positions
Ensemble scellé pour contrôle de maintien automatique
Chevauchement de contacts
Position de retour du ressort : pour un angle de commutation de 90°, le retour de ressort est au-delà de 30° après la dernière position (pour un maximum de 3 contacts simultanés). Exemple :
|