Descrizione uscita analogica
Segnale di uscita analogico
Y: Segnale di uscita analogico (1) È possibile compensare uno scostamento di +/-5% dalla pressione nominale (tramite il menu di configurazione Cof. Cof: compensazione scostamento) (2) La curva analogica può essere regolata da -25% a +25% della pressione nominale (tramite il menu di configurazione AEP. AEP: endpoint analogico).
Descrizione uscita di commutazione. Modalità isteresi
La modalità di commutazione isteresi è in genere utilizzata per “applicazioni di pompaggio e/o svuotamento”.
SP: Setpoint (regolabile dall'8% al 100% della NP) rP: Punto di reset (regolabile dal 5% al 97% della NP)
Descrizione uscita di commutazione. Modalità finestra
La modalità di commutazione finestra è in genere utilizzata per “applicazioni di regolazione di pressione”
FH: Punto di commutazione superiore (regolabile dall'8% al 100% della NP) FL: Punto di commutazione inferiore (regolabile dal 5% al 97% della NP)
Descrizione uscita di commutazione. Ritardo
Il ritardo viene in genere utilizzato per filtrare i transienti rapidi di pressione. L'uscita commuta solo dopo un periodo “dS” e “dr” regolabili da 0 a 50 secondi.
dr: Ritardo sul punto di reset
|