Connexions Câblage des connecteurs
(2) : Bouton-poussoir de réglage externe ou bouton-poussoir d’apprentissage à distance XXZPB100. Numéro de broche | Couleur de fil | Description |
---|
1 | BN : marron | +12 à 24 VCC | 2 | WH : blanc | Apprentissage de l’entrée | 3 | BU : bleu | 0 Vcc | 4 | BK : noir | Sortie | 5 | GY : gris | Synchronisation |
Schéma de câblage. Sortie numérique (NO ou NC)
Câblage de la fonction de synchronisation (application côte à côte)
NOTE : Il est possible de synchroniser jusqu'à 8 capteurs fonctionnant côte à côte en raccordant électriquement leurs fils de broche 5 (gris). Pour synchroniser plus de 8 capteurs, il est possible d'utiliser une sortie d'automate (les broches n° 5 doivent être pilotées simultanément par le front montant d'une impulsion).
|