Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne
Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1
(1) Inductance de ligne le cas échéant (2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée. S1, S2 : Boutons-poussoirs T1 : Transformateur pour sous-système de commande
Alimentation triphasée à coupure aval par contacteur
Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme CEI/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme CEI/EN 60204-1
(1) Inductance de ligne le cas échéant (2) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée.
Schéma de câblage du bloc de commande
(1) Suppression sûre du couple (4) Potentiomètre de référence (8) 0-10 Vcc, -10 Vcc à +10 Vcc R1A, R1B, R1C : Relais de défaut R2A, R2C : Relais de séquence R3A, R3C : Relais de séquence Raccordement des capteurs
Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI1 ou AI3
Configuration du commutateur Collecteur/Source
Le commutateur est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l’automate programmable. Réglez le commutateur sur Source (réglage d’usine) en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors PNP. Réglez le commutateur sur Ext en cas d’utilisation de sorties de l’automate avec des transistors NPN.
Réglez le commutateur sur la position SRC (Source), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques
Réglez le commutateur sur la position SRC (Source) et utilisez une alimentation externe pour les entrées numériques
Réglez le commutateur sur la position SK (Collecteur), en utilisant la sortie d’alimentation pour les entrées numériques
Réglez le commutateur sur la position EXT en utilisant une alimentation externe pour les entrées numériques
|