Guide des Incontournables du Résidentiel et du Petit Tertiaire
French
2024-04-15
Guide des Incontournables du Résidentiel et du Petit Tertiaire
Découvrez le guide des incontournables du résidentiel et du petit tertiaire, et retrouvez toutes les offres Schneider Electric pour le logement, les parties communes et les petits bâtiments.
Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !
Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.
• Nouveautés produits
• Panoramas offres et aide au choix
• Contenus techniques
• Renvois vers contenus additionnels
• Renvois vers outils et services liés aux offres
• Catalogue digital interactif.
Comment sécuriser l'installation électrique en 5 étapes simples | Schneider Electric France
Si cet interrupteur différentiel est unique et couvre l’ensemble de l’installation, il doit être de calibre 63A, de sensibilité 30mA max et de type A. Il est cependant conseillé de suivre la NFC 15-100 en rénovation lorsque c’est possible. Cette mise en sécurité suit les recommandations du guide Promotelec « des logements existants ».Suivez ces 5 étapes simples pour installer l’interrupteur différentiel : Outils nécessaires :- Multimètre- Vérificateur d’absence de tension- Tournevis isolé- Pince coupanteÉtape 1 – Se mettre en sécurité- Avant toute intervention dans votre tableau électrique, pensez à vous mettre en sécurité.- Couper l’alimentation générale de l’habitation au disjoncteur d’abonné et abaisser l’ensemble des disjoncteurs. - Vérifier que l’installation est hors tension à l’aide d’un vérificateur d’absence de tension.Étape 2 – Débrancher les fils d’alimentation et le peigne des disjoncteurs- Dévisser et débrancher les fils d’alimentation- Démonter le peigneÉtape 3 – Décaler les disjoncteurs- Décaler les disjoncteurs vers la droite du rail pour permettre l’insertion de l’interrupteur différentielÉtape 4 – Installer et raccorder l’interrupteur différentiel Resi9 XP - Insérer l’interrupteur différentiel vers la gauche du rail avant de raccorder les fils d’alimentation- Raccorder les fils au bornier général puis à l’interrupteur différentiel- Installer le peigne Resi9 XP puis le visser Étape 5 – Repositionner la coiffe et remettre l’installation sous tension- Replacer la coiffe du coffret- Remettre l’installation sous tension pour terminer
Disjoncteur différentiel type Fsi Resi9 Schneider Electric
Disjoncteur différentiel type FSI de Schneider Electric : la protection Schneider Electric adaptée aux équipements électroménagers dernière génération. Disjoncteur différentiel, pour protéger l’électroménager dernière génération. Doté de la technologie « si » (immunité renforcée), le disjoncteur différentiel permet d’éviter tout déclenchement intempestif des équipements équipés de variateur de vitesse et de carte électronique, comme le lave-linge ou le robot culinaire. Une protection bienvenue pour les équipements sensibles.
Le disjoncteur détecteur d'arc électrique Schneider Electric facile à installer dans le tableau électrique prévient les risques d'incendie et ainsi favorise la sécurité électrique