ComPacT NSX - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors 100-630 A - User Guide
The aim of this guide is to provide users, installers and maintenance personnel with the technical information needed to operate ComPacT NSX circuit breakers and switch-disconnectors in compliance with the IEC/EN standards.
ComPacT NSX DC - Circuit Breakers 100-1200 A and Switch-Disconnectors 100-630 A - User Guide
The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate ComPacT NSX direct current (DC) circuit breakers and switch-disconnectors in compliance with the IEC/EN standards.
Il catalogo contiene tutte le informazioni relative all'offerta di
interruttori scatolati ed aperti Compact/Masterpact dedicati alle applicazioni che utilizzano sistemi di alimentazione in corrente continua.
Progettati esplicitamente per il comando e la protezione di impianti in
corrente continua, all’interno di questa offerta è possibile trovare interruttori unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari che consentono di ottimizzare al
meglio la scelta della protezione in funzione delle tensioni di
alimentazione, correnti nominali e cortocircuiti.
Viene inoltre dedicato ampio spazio alle modalità di collegamento per la
messa in serie dei poli, grazie anche ai nuovi accessori di collegamento che facilitano queste operazioni.
Dichiarazione di conformità
Declaratie de conformitate ComPacT NSX si NSXm noua generatie
Romanian
2024-06-15
Istruzioni
ComPacT NSX100-250 - PowerPacT H-, J-Frame - Dispositivo di blocco fisso per manopola - Istruzioni