Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer. Vill du ha en utförligare bedömningsstatus kan du använda bifogat BVBID som sökparameter på Byggvarubedömningens hemsida; https://www.byggvarubedomningen.se/.
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg- fastighets- och anläggningsmarknanden. Byggvarubedömningens vision är att driva utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Listan som du laddar ned innehåller Schneider Electrics produkter och deras bedömningsstatus hos BVB.
This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
Declaration of Conformity
04021 RoHS-deklaration för EU
Swedish
2024-06-11
04021 RoHS-deklaration för EU
Anslutning, Prisma, för Linergy BV samlingsskenor 4P 200A
04021 RoHS-deklaration för Kina
Swedish
2024-06-11
04021 RoHS-deklaration för Kina
Anslutning, Prisma, för Linergy BV samlingsskenor 4P 200A