Video - An Sicherheitsrelais XPSU die Kontakterweiterung seitlich anrasten
Sicherheitsrelais haben eine definierte Anzahl an sicheren Relaisausgängen. Reicht diese Anzahl in einer Anwendung nicht aus, so musste bisher eine Kontakterweiterung mit dem Sicherheitsrelais über eine umfangreiche Verdrahtung realisiert werden. Dieser Aufwand entfällt bei den entsprechenden Harmony Sicherheitsrelais XPSU dank eines seitlichen Steckverbinders. Damit wird die Kontakterweiterung XPSUEP einfach seitlich ans Sicherheitsrelais XPSU angesteckt, ohne dass eine Verdrahtung notwendig ist. So einfach und schnell lässt sich die Anzahl der Schaltausgänge erweitern.
Video - Verriegelungsband schützt die Einstellungen des Sicherheitsrelais
Um die Einstellungen an den frontseitigen Drehschaltern der Sicherheitsrelais Harmony XPS gegen unbefugte Veränderungen oder Manipulation zu schützen, lässt sich die Klarsichtabdeckung mit einem nummerierten Verriegelungsband gegen Öffnen schützen. Wie bei einem Kabelbinder wird das Band durch die Öse gezogen, so dass die Abdeckung nicht mehr geöffnet werden kann und die Einstellungen geschützt sind. Dank der eindeutigen Nummer kann der Schutz auch dokumentiert werden.
Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU am Beispiel ESME verwenden
Die universellen Sicherheitsrelais XPSU stellen eine qualifizierte Diagnose mittels Telegramm dem Standardeingang einer Steuerung zur Verfügung. Damit die SPS die Information auswerten kann, steht für gängige Steuerungssysteme vordefinierte Funktionsbausteine kostenlos zur Verfügung. In diesem Video zeigen wir beispielhaft die Einbindung, Konfiguration und Verwendung des FB_PreventaDiag in EcoStruxure Machine Expert, der bereits in der Bibliothek enthalten ist.
Video - Per QR-Code zu Daten der Sicherheitsrelais XPS
Sie öffnen einen Schaltschrank und die Unterlagenmappe ist verschwunden! Wie kommen Sie an Produktinformationen der installierten Geräte? Bei den Harmony Sicherheitsrelais XPSB und XPSU von Schneider Electric brauchen Sie nur den frontseitigen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und schon erhalten Sie neben den technischen Daten auch die Anleitungen und Zertifikate in vielen Sprachen direkt angezeigt.
Video - Vorstellung der qualifizierten Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU
Dank der qualifizierten Diagnose übertragen die universellen Sicherheitsrelais XPSU kontinuierlich Zustandsdaten über eine einfache Drahtverbindung an den Standardeingang einer SPS. In der Animation wird an einem Not-Halt in Verbindung mit einem Sicherheitsschaltgerät diese Diagnose dargestellt.
Konformitätserklärung
Harmony XPSU XPSB, Declaration of Conformity, RCM, Schneider Electric
English
2024-06-15
Benutzerhandbuch
Preventa XPS Universal - XPSUDN Módulo de seguridad, Manual del usuario
Spanish
2024-06-15
Preventa XPS Universal - XPSUDN Safety Module, User Guide
English
2024-06-15
Preventa XPS Universal - XPSUDN Safety Module, User Guide
This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the safety module XPSUDN.
Gebrauchsanleitung
Harmony XPS Universal - XPSUDN Safety Module, Instruction Sheet B
Safety Chain Solution - Guard Monitoring with Coded Magnetic Switches, Safety Module, and Motor Starter - Stop Category 0, Performance Level PL e or PL d
English
2024-05-15
Safety Chain Solution - Guard Monitoring with Coded Magnetic Switches, Safety Module, and Motor Starter - Stop Category 0, Performance Level PL e or PL d
The Safety Chain Solution described in the present document is a combination of safety-related Schneider Electric products used to implement a safety-related function for a machine as per ISO 13849-1.The present document delineates the interaction of the products and summarizes various safety-related and non-safety-related characteristics of these products.In addition, the present document provides information on a number of non-safety-related products that can be used to complement the Safety Chain Solution.The present document is not intended as a substitute for and is not to be used for determining the suitability of the Safety Chain Solution for any specific application. It is the sole responsibility of any user, machine designer, system integrator, or other party using the Safety Chain Solution in any way whatsoever to determine such suitability for any specific application or use thereof in compliance with all applicable regulations, standards, and directives, and in compliance with all pertinent documentation of all products used in such application. Neither Schneider Electric nor any of its affiliates or subsidiaries are responsible or liable for misuse of the information contained herein.
Safety Chain Solutions Preventa XPSU SISTEMA library
English
2024-06-15
Safety Chain Solutions Preventa XPSU SISTEMA library
SISTEMA library file with the latest Safety Chain Solutions for Preventa XPS Universal offer