Video - An Sicherheitsrelais XPSU die Kontakterweiterung seitlich anrasten
Sicherheitsrelais haben eine definierte Anzahl an sicheren Relaisausgängen. Reicht diese Anzahl in einer Anwendung nicht aus, so musste bisher eine Kontakterweiterung mit dem Sicherheitsrelais über eine umfangreiche Verdrahtung realisiert werden. Dieser Aufwand entfällt bei den entsprechenden Harmony Sicherheitsrelais XPSU dank eines seitlichen Steckverbinders. Damit wird die Kontakterweiterung XPSUEP einfach seitlich ans Sicherheitsrelais XPSU angesteckt, ohne dass eine Verdrahtung notwendig ist. So einfach und schnell lässt sich die Anzahl der Schaltausgänge erweitern.
Video - Verriegelungsband schützt die Einstellungen des Sicherheitsrelais
Um die Einstellungen an den frontseitigen Drehschaltern der Sicherheitsrelais Harmony XPS gegen unbefugte Veränderungen oder Manipulation zu schützen, lässt sich die Klarsichtabdeckung mit einem nummerierten Verriegelungsband gegen Öffnen schützen. Wie bei einem Kabelbinder wird das Band durch die Öse gezogen, so dass die Abdeckung nicht mehr geöffnet werden kann und die Einstellungen geschützt sind. Dank der eindeutigen Nummer kann der Schutz auch dokumentiert werden.
Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU am Beispiel ESME verwenden
Die universellen Sicherheitsrelais XPSU stellen eine qualifizierte Diagnose mittels Telegramm dem Standardeingang einer Steuerung zur Verfügung. Damit die SPS die Information auswerten kann, steht für gängige Steuerungssysteme vordefinierte Funktionsbausteine kostenlos zur Verfügung. In diesem Video zeigen wir beispielhaft die Einbindung, Konfiguration und Verwendung des FB_PreventaDiag in EcoStruxure Machine Expert, der bereits in der Bibliothek enthalten ist.
Video - Einstellmöglichkeiten des universellen Sicherheitsrelais XPSUS
Mit den beiden frontseitigen Drehschaltern am Sicherheitsrelais läßt sich einfach die benötigte Sicherheitsfunktion und Startbedingung einstellen. In dem Video werden die jeweiligen Möglichkeiten des Sicherheitsschaltgeräts XPSUS vorgestellt.
Video - Per QR-Code zu Daten der Sicherheitsrelais XPS
Sie öffnen einen Schaltschrank und die Unterlagenmappe ist verschwunden! Wie kommen Sie an Produktinformationen der installierten Geräte? Bei den Harmony Sicherheitsrelais XPSB und XPSU von Schneider Electric brauchen Sie nur den frontseitigen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und schon erhalten Sie neben den technischen Daten auch die Anleitungen und Zertifikate in vielen Sprachen direkt angezeigt.
Video - Vorstellung der qualifizierten Diagnose der Sicherheitsrelais XPSU
Dank der qualifizierten Diagnose übertragen die universellen Sicherheitsrelais XPSU kontinuierlich Zustandsdaten über eine einfache Drahtverbindung an den Standardeingang einer SPS. In der Animation wird an einem Not-Halt in Verbindung mit einem Sicherheitsschaltgerät diese Diagnose dargestellt.
Konformitätserklärung
Harmony XPSU, Declaration of Conformity, EU CE, Schneider Electric
English
2024-06-15
Benutzerhandbuch
Preventa XPS Universal - XPSUS Module de sécurité, Guide de l''utilisateur
French
2024-06-15
Preventa XPS Universal - XPSUS Módulo de seguridad, Manual del usuario
Spanish
2024-06-15
Preventa XPS Universal - XPSUS Safety Module, User Guide
English
2024-06-15
Preventa XPS Universal - XPSUS Safety Module, User Guide
This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the safety module XPSUS.
In diesem Handbuch werden die technischen Eigenschaften, die Installation, die Inbetriebnahme,
der Betrieb und die Wartung des Sicherheitsmoduls XPSUS beschrieben.
Gebrauchsanleitung
Harmony XPS Universal - XPSUS Safety Module, Instruction Sheet B
Universelle Sicherheitsrelais Preventa XPSU: Die Innovation für Ihre Sicherheitsanwendungen
German
2024-06-15
Universelle Sicherheitsrelais Preventa XPSU: Die Innovation für Ihre Sicherheitsanwendungen
Die universellen Sicherheitsrelais Preventa XPSU liefern mehr als 40 verschiedene Meldungen zu aufgetretenen Ereignissen an einen digitalen Eingang der Maschinensteuerung. Und das über eine einzige festverdrahtete Verbindung. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierten Diagnoseinformationen – auch für einfache Maschinen – wird somit Rechnung getragen.
CAD
Preventa module Cat.1 Cat.4 potential features free XPSUAF 2*XPSUAF NC/NC, + NO/NC PNP/NPN, enabling & safety movement PNP/PNP mat 24vac/dc 48-230vac/dc spring - 3D CAD