Schneider-Electric Sonepar
 
NSYGCH213 image- sonepar-france
NSYGCH213
Actassi lot de 10 épingles filaire acier
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Téléchargements et Documents 1 à 6 sur 6
Catalogue
 
Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 French   2024-06-15  summary
Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020

Servir la performance du bâtiment
 
The Actassi system English   2024-06-15  summary
The Actassi system

All the components for an network connectivity system
 
Universal Enclosures - 2023 Catalog (English) English   2024-06-19  summary
Universal Enclosures - 2023 Catalog (English)

This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
 
 
Déclaration de conformité
 
NSYGCH213 Déclaration REACh French   2024-06-26  summary
NSYGCH213 Déclaration REACh

Actassi lot de 10 épingles filaire acier
 
NSYGCH213 Déclaration RoHS pour la Chine French   2024-06-26  summary
NSYGCH213 Déclaration RoHS pour la Chine

Actassi lot de 10 épingles filaire acier
 
NSYGCH213 Déclaration RoHS UE French   2024-06-26  summary
NSYGCH213 Déclaration RoHS UE

Actassi lot de 10 épingles filaire acier