Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel
French
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Guide de référence du matériel
Utilisez ce document pour :
- installer et utiliser votre M241 Logic Controller ;
- raccorder le M241 Logic Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel EcoStruxure Machine Expert ;
- interfacer le M241 Logic Controller avec des modules d'extension d'E/S, des IHM et d'autres équipements ;
- connaître les fonctionnalités du M241 Logic Controller.
Modicon M241 Logic Controller, Guide Utilisateur
French
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide
English
2024-06-15
Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide
Use this document to:
- Install and operate your M241 Logic Controller.
- Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.
- Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI, and other devices.
- Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
This new firmware corrects several bugs, there is no functionality integrated. Details available in Release Notes.The firmware is delivered in 2 different shapes, for SD card or Seco package for SoMachine v4.3. According to your preferred way to update the firmware, you can select one shape or another.
M241 M251 Firmware
English
2024-06-15
M241 M251 Firmware
This new firmware correct an issue identified by the Err LED blinking and the PLC not booting.The firmware is delivered in 2 different shapes, for SD card or Seco package for SoMachine v4.3. According to your preferred way to update the firmware, you can select one shape or another.
New firmware for M241 v4.0.6.41
English
2024-06-15
New firmware for M241 v4.0.6.41
This new firmware updates the memory driver to integrate new component references, and corrects several anomalies, with details in the Release Notes.
New firmware for M241 v4.0.6.42
English
2024-06-15
New firmware for M241 v4.0.6.42
This new firmware address the anomaly of M241 firmware update with V5.0.8.4, with LED Error blinking.
Comment configurer une tâche MAST et une tâche évènement sur SoMachine V4.x ?
Cette vidéo illustre la procédure pour configurer :1. Une tâche MAST :- En configurant les paramètres de la tâche (exemple le chien de garde)- En appelant le programme correspondant à la tâche MAST (appel d’un POU)2. Une tâche sur un évènement de type « entrée » :- En configurant les paramètres de la tâche (exemple le type externe et l’évènement externe)- En appelant le programme correspondant à la tâche déclarée EVENT (appel d’un POU)- En configurant l’entrée externe pour déclencher la tâche Avoir les pré-requis suivants :- Le projet a été réalisé sous SoMachine V4.x- Un POU a été créé pour exécuter la tâche MAST.- Un POU a été créé pour exécuter la tâche évènement.Logiciel utilisé pour la vidéo : SoMachine V4.3
Comment valider des valeurs préparées sous SoMachine v4.x ?
Cette vidéo illustre la procédure pour configurer :- Une table de surveillance en configurant les variables à visualiser et/ou à modifier- Une table de surveillance en visualisant la table des variables locales d’un POU)- Les valeurs à modifier (valeurs préparées) et les VALIDER en allant dans la colonne « valeur préparée »- Les valeurs à modifier (valeurs préparées) et les VALIDER en allant dans le menu « Débogage »Prérequis :- Le projet a été réalisé sous SoMachine V4.x- Un POU a été créé pour exécuter la tâche MAST avec une ligne de programme et des variables à faire évoluer (dans la fenêtre des variables du POU ou dans une fenêtre de surveillance).Logiciel utilisé pour la vidéo : SoMachine V4.3
Tutoriel - Comment ajouter une bibliothèque dans un projet SoMachine V4.x ?
Cette vidéo illustre la procédure pour :- Ajouter une bibliothèque en utilisant le « Catalogue de logiques » puis « Bibliothèques » ou l’icône « Catalogue de logiques ».- Ajouter ensuite une fonction de la bibliothèque ajoutée. Prérequis : Avoir réalisé un projet sous SoMachine V4.x avec un contrôleur. Logiciel utilisé pour la vidéo : SoMachine V4.3
Tutoriel - Comment intégrer un IHM dans un projet SoMachine V4.x ?
Cette vidéo illustre la procédure pour intégrer un nouvel équipement de type IHM dans une application nouvelle ou existante :- À partir de SoMachine Central et du menu Configuration- Ou à partir de LogicBuilder en retournant sur SoMachine Central ou en sélectionnant l’afficheur à partir du « Catalogue de matériels » Prérequis : Avoir réalisé un projet sous SoMachine V4.x avec un contrôleur. Logiciel utilisé pour la vidéo : SoMachine V4.3
Tutoriel - Comment synchroniser les variables entre un IHM et un contrôleur dans un projet SoMachine V4.x ?
Cette vidéo illustre la procédure pour :- Synchroniser les variables entre un IHM et un contrôleur dans un projet SoMachine V4.x.- A partir de LogicBuilder, publier les variables à synchroniser dans la fenêtre « Variables »- Ajouter « Configuration de symbole » à partir de la fenêtre « Outils » Prérequis : Avoir réalisé un projet sous SoMachine V4.x avec un contrôleur. Logiciel utilisé pour la vidéo : SoMachine V4.3