Schneider-Electric Challenge Com
 
PSWGENCZZSPEZZ picture- challenge-com
PSWGENCZZSPEZZ
Energy Analysis Dashboard Module
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EcoStruxure Building Operation
Termék vagy alkatrész típusa Szoftver
Formátum Digitális
Szoftver típus B?vítmény
Termék márkaneve Schneider Electric
Szoftververzió V8.1
Licensz típusa Szerverkiegészítő
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció Opció
Szoftver megnevezés Power Monitoring Expert
Szoftverfunkció Jelentés
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 31,0 cm
1. csomag súlya 0,5 kg